仅反馈轴行为模型

当运动控制轴未主动控制轴运动时(控制模式 = 无控制),对于“仅反馈”轴或“CIP Motion 编码器”设备类型,状态图会简化为下图。阴影区域显示轴状态与相应标识对象状态的映射。若状态转换在阴影框中结束,将能够转换为框内的任意轴工作状态。
Motion control Axis Object State Model (Feedback Only)
小贴士: * 故障复位后的具体待机状态通过应用“故障复位状态转换优先级”规则确定。
下表列出了“仅反馈”轴或“CIP Motion 编码器”轴状态模型的有效转换:
当前状态
事件
条件
下一状态
断开
加电
自检
自检
自检完成
正在初始化
正在初始化
初始化故障
严重故障
正在初始化
初始化完成
启动禁止
关闭
严重故障
严重故障
关闭
关闭复位
启动禁止 > 0
启动禁止
关闭
关闭复位
启动禁止 > 0
正在运行
启动禁止
关闭
关闭
启动禁止
严重故障
严重故障
启动禁止
禁止条件已清除
正在运行
严重故障
故障复位
关闭 = 1
关闭
严重故障
故障复位
关闭 = 0
启动禁止 > 0
启动禁止
严重故障
故障复位
关闭 = 0
启动禁止 = 0
正在运行
严重故障
重新连接
正在初始化
正在运行
关闭
关闭
正在运行
严重故障
严重故障
任意状态
连接关闭
正在初始化
任意状态
连接断开
严重故障
轴测试模式
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_2_v36
“测试模式”属性设置为“已启用”且配置用于“控制器回送”的轴将模拟“仅反馈”轴或“CIP Motion 编码器”轴状态模型的这些转换。
当前状态
事件
条件
下一状态
轴测试模式支持
(测试模式配置)
断开
加电
正在初始化
控制器回送:V35
正在初始化
初始化
完成
正在运行
控制器回送:V35
正在运行
关闭
关闭 = 1
关闭
控制器回送:V35
关闭
关闭复位
关闭 = 0
正在运行
控制器回送:V35
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal