CIP 数据类型

下表说明了与 CIP Motion 控制轴相关的 CIP 数据类型。
数据类型名称
数据类型代码
(十六进制)
说明
范围
BOOL*
C1
布尔型
0 = 假;1 = 真
SINT
C2
短整型
-128 SINT 127
INT
C3
整型
-32768 INT 32767
DINT
C4
双整型
-2
31
DINT (2
31
– 1)
LINT
C5
长整型
-2
63
LINT (2
63
– 1)
USINT
C6
无符号短整型
0 USINT 255
UINT
C7
无符号整型
0 UINT 65536
UDINT
C8
无符号双整型
0 UDINT (2
32
– 1)
ULINT
C9
无符号长整型
0 ULINT (2
64
– 1)
REAL
CA
单精度浮点型
请参见 IEEE 754
LREAL
CB
双精度浮点型
请参见 IEEE 754
BYTE
D1
位串 - 8 位
不适用
WORD
D2
位串 - 16 位
不适用
DWORD
D3
位串 - 32 位
不适用
LWORD
D4
位串 - 64 位
不适用
SHORT STRING
DA
{长度, 1 字节字符[n]}
不适用
*
BOOL data type is defined by the CIP standard to be an 8-bit unsigned integer with enumeration of 0 for False and 1 for True.
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal