访问梯形图逻辑中的属性

在梯形图逻辑中,可以找到可通过 SSV 或 GSV 指令访问的属性。属性可分为三大类:状态属性、接口属性和配置属性。
SSV configuration example
RSLogix500 Linked Graphics JPEG File Template
GSV/SSV 访问可根据轴配置类型(位置环、速度环、转矩环、反馈)进行过滤。
例如,
轴配置类型
可用的属性
位置环
PositionLoopBandwidth
VelocityLoopBandwidth
速度环
VelocityLoopBandwidth(唯一)
转矩环
这两个属性都不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal