设置 DeskLock

DeskLock 用于通过自定义的桌面替换标准的 Windows 桌面,以防止操作员访问操作系统功能,如重启 Windows 或关闭任务。
重要提示:
请确保为 Windows 管理员提供访问 DeskLock 设置的方法,否则之后将无法再进行访问。
要设置 DeskLock
  1. 以具有管理员权限的用户身份登录 Windows。
  2. 从 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序
    >
    Rockwell Software
    >
    DeskLock
    。
  3. 在
    DeskLock
    对话框中,单击
    设置 DeskLock
    。
  4. 在
    登录
    选项卡中,设置登录信息。
  5. 在
    桌面
    选项卡中,指定桌面在运行时的外观 - 是使用 Windows 桌面还是 DeskLock。
  6. 在
    密码
    选项卡中,指定需要密码的 DeskLock 操作和 DeskLock 密码。
  7. 在
    行为
    选项卡中,指定在按下组合键
    Ctrl+Alt+Del
    时打开的
    Windows 安全
    对话框中的可用按钮,以及运行 DeskLock 时要启用或禁用的其他组合键。
  8. 单击
    确定
    保存更改,然后重新启动系统。
  9. 要返回在 DeskLock 设置过程中更改的所有设置的 Windows 默认设置,请单击
    默认
    。
    小贴士:
    无论按下了哪个选项卡的
    默认
    按钮,任何选项卡中作出的所有更改都将复位为 Windows 的默认设置。在 Microsoft 管理控制台中作出的更改将不会复位。必须在 Microsoft 管理控制台中单独复位这些更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal