设置登录信息

登录
选项卡用于设置 Windows 登录的行为方式,以及更改 DeskLock 数据文件以防止用户关闭计算机或切换到其他任务。
小贴士:
  • 在此进行的更改将在关闭“Microsoft 管理控制台”时立即生效。如果需要重新启动计算机以启用其他更改,系统将提示用户执行此操作。
  • 要绕过自动登录进程,请在 Windows 启动时按住
    Shift
    键。
  • 如果您的计算机在设置登录信息后加入某个域,则自动 Windows 登录可能不起作用。您需要再次设置登录密码。
要设置 Windows 登录
  1. 要自动执行 Windows 登录,请选中
    自动登录到 Windows
    复选框并输入密码。
  2. 打开 DeskLock 的“Microsoft 管理控制台”并选择选项。
  3. 在 Microsoft 管理控制台中,打开包含需要设置的选项的文件夹。选项的位置因不同的操作系统而异。
  4. 双击要启动的条目。
  5. 在打开的
    属性
    页中,选择
    启用
    选项,然后单击
    确定
    。
    属性
    页将关闭并返回到列表。刚才启用的命令设置现为“启用”状态。
  6. 为需要设置的每一项重复第 3 步到第 5 步,然后关闭控制台返回到
    登录
    选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal