设置桌面

在
桌面
选项卡中指定运行时桌面的外观和行为。
要设置桌面
  1. 指定下次 Windows 启动时将使用的桌面。
    当选择
    用 DeskLock 替换现有桌面
    时,会出现
    DeskLock 应用程序
    选项。
  2. 对于在 DeskLock 启动时运行、或者在桌面上有一个按钮的每个程序,在选项卡的
    程序
    部分填写请求的信息。
    小贴士:
    要返回在 DeskLock 设置过程中更改的所有设置的 Windows 默认设置,请单击
    默认
    按钮。这不会复位在 Microsoft 管理控制台中进行的更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal