设置 DeskLock 行为

在活动状态时,使用
行为
选项卡中的复选框指定 DeskLock 的行为方式。
要设置 DeskLock 行为
  1. 在
    Ctrl+Alt+Del Windows 选项
    框中,可以选中或清除复选框,这些复选框用于禁用
    Windows 安全
    对话框(按下组合键
    Ctrl+Alt+Del
    时出现)内的按钮。按钮仍然可见,但并未处于活动状态。
  2. 如果需要对 Microsoft Windows 本地组策略设置进行其他更改,可打开 Microsoft 管理控制台并进行更改。
  3. 在
    热键设置
    框中,可以选中或清除复选框,这些复选框用于禁用用作 Windows 正常部分的组合键。如果选中了其中的任一复选框,则还可以指定非活动状态的时间段。如果在指定时间段内未检测到键盘或鼠标活动,则会自动禁用复选框已选中的组合键。
    小贴士:
    DeskLock 安装还提供了两个控制按钮,可以将其置于 FactoryTalk View SE 图形画面上:一个
    DeskLock HotKeyDisable
    按钮,可用于禁用热键组合;一个 SysRestart 按钮,可用于关闭然后重新启动操作系统。
    如果打开了
    DeskLock 设置
    对话框或退出了 DeskLock,则会启用热键组合。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal