DeskLock

DeskLock 是面向 Windows 操作系统的
FactoryTalk View
工具。
重要提示:
FactoryTalk View
增强了此实用程序的安全性。我们强烈建议重新配置此实用程序以保护系统。
DeskLock 工具用于:
  • 选择设置,从而使使用
    FactoryTalk View
    的操作员不能访问不是由系统集成人员特别配置的功能。
  • 隐藏 Windows 资源管理器桌面上的条目,包括
    任务栏
    和
    开始
    菜单。
  • 禁用用于执行特定 Windows 操作(例如访问
    任务管理器
    )的组合键。
    小贴士:
    在 DeskLock 实用程序中,已禁用所有 Windows 热键,但
    Windows 徽标 + L
    组合键除外,该组合键仍会锁定 Windows 桌面。
  • 提供对 Microsoft 管理控制台的访问以进行更高级的配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal