设置密码

在
密码
选项卡中,指定需要密码的 DeskLock 操作。可以在此选项卡中更改一个用于所有操作的密码。
要返回在 DeskLock 设置过程中更改的所有设置的 Windows 默认设置,请单击
默认
按钮。这不会复位在 Microsoft 管理控制台中进行的更改。
此处指定的密码仅适用于 DeskLock。要为 Windows 的自动登录设置密码,请使用“登录”选项卡。
要为 DeskLock 设置密码
  1. 选择需要密码的操作。
  2. 单击
    更改密码
    按钮打开对话框,为这些任务更改密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal