Unload 方法

从内存中卸载画面。如果缓存了画面,则会将其从缓存中移除。
调用此方法后,将以指示顺序发生以下事件:
  1. 如果画面是活动窗口:Display_Deactivate
  2. 如果正在播放画面动画:Display_BeforeAnimationStop
  3. 如果播放过画面动画,则 Animating 属性将设置为 False。
  4. 如果播放过画面动画:Display_AfterAnimationStop。
  5. Display_Unload
  6. Application_DisplayUnload
语法
Display
.
Unload
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 如果正在“图形”编辑器中测试画面动画,则调用 Unload 方法会引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
  • 要调用 VBA Unload 方法以卸载 VBA 表单,请使用语法
    VBA.Unload
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal