Animating 属性

返回一个表明画面是否呈现为动画形式的值。只读。布尔型。
语法
Display
.
Animating
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 要开始或停止显示动画,请调用 StartAnimation 或 StopAnimation 方法。
  • 如果画面未呈现为动画形式,则 ActiveX 控件不会被激活,其属性或方法之间的交互可能会受到限制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal