DisplayUnload 事件

要卸载画面时发生此事件。
此事件为同步事件。这表示直到返回此事件,才会从内存卸载画面。
语法
Application
_
DisplayUnload
(
ByVal
DisplayName
As String
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
DisplayName
– 将要卸载的画面的名称。此时画面不再可见,且不再为动画画面。
备注
当卸载画面时,尝试设置画面属性或调用画面方法(如 Visible=True)均会引发 Err.Number 等于 gfxErrorDisplayUnloading 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal