BeforeAnimationStop 事件

在停止以动画方式呈现画面之前立即发生该事件。此为同步事件。返回该事件之前,画面动画不会停止。
语法
Display
_
BeforeAnimationStop
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
备注
在停止显示动画的过程中调用 StartAnimation 方法会导致引发一个错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal