AfterAnimationStop 事件

在停止以动画方式呈现画面后发生该事件。此事件在取消激活所有元素后发生。
语法
Display
_
AfterAnimationStop
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
备注
  • 如果画面正在停止并且要求再次以动画方式呈现,则仍会引发 AfterAnimationStop 事件。
  • 该事件处理程序允许调用 StartAnimation 方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal