Unload 事件

要卸载画面时发生此事件。此为同步事件。在此事件返回值之前,不会从内存中卸载画面。
如果卸载画面期间,要求其重新显示,则仍会先后发生 Unload 事件,然后再发生 Load 事件。
语法
Display
_
Unload
其中
Display
– 用 WithEvents 关键字或保留名称 Display 声明的 Display 对象变量的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal