Item 方法(Displays 集合)

返回由 Index 参数指定的 Display 对象。这是默认方法。
索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是画面的名称。
语法
Set
oDisplay
=
Displays
.
Item
(
索引
)
其中
oDisplay
– 是 Display 对象变量的名称。
Displays
– Displays 集合的名称或对 Displays 集合求值的表达式。
索引
- 是一个变量类型的参数,用于指定要返回的画面。索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是画面的名称。名称可以为短名称(例如 Menu),也可以为完全限定名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal