关于在运行时使用配方

运行时使用配方类似于使用单独的字符串和数字输入对象。借助它们,操作员可监视和更改网络设备中的值,还可在单组标签中使用不同的值。
通过使用配方,操作员可将多个值(而非单个值)从磁盘文件下载到字符串和数字输入对象,然后将这些值发送到网络设备。也可反向工作:操作员可以从控制器读取值,然后将其保存到配方框中命名的文件中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal