创建配方对象

配方对象允许操作员指定配方文件的名称,文件中包含画面中数字和字符串输入字段的数据。
可使用配方编辑器或可生成 ASCII 文件的任何文本编辑器来创建配方。还可以通过将图形画面输入框中的值保存为在配方输入对象中指定的名称来创建配方。
用户可以将磁盘上的配方数据读取到输入字段,然后将这些值下载至外部设备(例如可编程控制器)。此外,操作员可从外部设备将值上传到输入字段中,然后将字段的内容保存到配方。
小贴士:
每个画面只能有一个配方对象。
画面中具有配方对象,且已启用界面键盘(在“画面设置”-“行为”选项卡中,或在 FactoryTalk View SE Client 中)时,如果突出显示配方对象,则会显示键盘,而非显示配方列表。
要创建配方对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    配方
    。
  2. 拖动鼠标绘制文本框。
  3. 在
    配方属性
    对话框中,键入默认的配方名称。还可以调整配方对象的长度和对齐方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal