使用客户端快捷键

客户端快捷键为键盘键,例如 F1 或大写字母 A,为其分配
FactoryTalk View
命令或宏可以重新定义其操作。在运行时使用该键时,将触发为其指定的客户端快捷键操作。可定义在按下、按住或释放键时所发生的独立操作。
可为其进行此操作的键包括功能键 F1 至 F12、大写字母 A 至 Z 及 Shift 和 Enter 等其他键。“客户端快捷键”编辑器中提供了此列表。这些键可以单独使用,也可与 Control 和/或 Shift 键组合使用。
客户端快捷键与对象键和显示键一样,可供操作员用来在运行时与系统进行交互,以执行更改显示或设置标签值等操作。在“图形”编辑器中定义对象键和显示键。只有与其关联的对象或显示为活动的时,其才为活动的。对象键和显示键优先于客户端快捷键。
客户端快捷键是为“客户端快捷键”编辑器中的应用程序定义的。只要应用程序在
FactoryTalk View SE
Client 上运行,这些键就可用。
  • 要在客户端打开时启动客户端快捷键文件,可以在 FactoryTalk View SE Client 向导的
    SE 组件
    对话框中将文件名指定为
    初始客户端快捷键文件
    。
  • 要阻止客户端快捷键运行,在注销宏中或从图形画面的按钮执行命令
    Key /r
    。
  • 如果运行
    Key
    <
    组件
    > 且一个文件已在运行,则活动的文件将由指定文件替换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal