定义客户端快捷键

客户端快捷键编辑器用于在客户端快捷键文件中编辑客户端快捷键。可在一个客户端快捷键文件中设置多个客户端快捷键。
要定义客户端快捷键:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,右键单击
    客户端快捷键
    ,然后选择
    新建
    。
  2. 在
    客户端快捷键
    编辑器中,单击
    添加
    。
  3. 在
    添加键
    对话框中,从
    键
    列表中选择键。
  4. 要创建键序列,选择
    Control
    和/或
    Shift
    键,然后单击
    确定
    。
  5. 在
    客户端快捷键
    编辑器中,键入该客户端快捷键的标签。
  6. 单击
    按下操作
    、
    重复操作
    或
    释放操作
    字段旁的
    浏览
    按钮 (...),打开
    命令向导
    ,并为该操作选择一个命令或宏。
    小贴士:
    如果要将某个键操作用来执行诸如调用宏之类的任务,则应该使用按下或释放操作。
  7. 完成后,单击
    确定
    。
  8. 如果出现提示,则给出客户端快捷键文件的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal