编辑客户端快捷键

“客户端快捷键”编辑器用于编辑客户端快捷键文件中的客户端快捷键。
要编辑客户端快捷键:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,双击要编辑的
    客户端快捷键
    和客户端快捷键文件。
  2. 在
    客户端快捷键
    编辑器的
    键
    列表中,单击客户端快捷键,然后单击
    修改
    。如有需要,也可将新的客户端快捷键添加到文件中。
  3. 对标签或客户端快捷键的按下、重复或释放等操作进行任何预订的更改。
  4. 完成后,单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal