移除客户端快捷键

“客户端快捷键”编辑器用于从客户端快捷键文件中移除客户端快捷键。
要移除客户端快捷键:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,双击要编辑的
    客户端快捷键
    和客户端快捷键文件。
  2. 在
    客户端快捷键
    编辑器的
    键
    列表中,单击客户端快捷键然后单击
    移除
    。
  3. 要移除所有客户端快捷键,单击
    全部移除
    。
  4. 完成后,单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal