“客户端快捷键”编辑器

客户端快捷键编辑器用于为应用程序定义客户端快捷键。
开发应用程序时,使用一个将打开主显示的客户端快捷键是个好主意。这样,如果显示导航未完全设置且 FactoryTalk View SE Client 为空,可以使用客户端快捷键来打开主画面而不必重新启动
FactoryTalk View SE
Client。
下表显示了编辑器中的选项。
选项
描述
Label
键入用于标识该客户端快捷键的标记。
按下操作
当按下键或键序列后会立即执行按下操作。键入当按下键时将运行的宏或命令,或使用等效命令来指定如何更改标签值。
重复操作
当按下或按住键时,重复操作或执行多次。该操作以在 Windows 控制面板中指定的速率重复执行。
操作应该是更改标签值的命令。要求用户输入或者需要很长时间来执行的操作可能导致意外结果。
释放操作
当按下键时执行释放操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal