DataLogNewFile

在 FactoryTalk View 目前正记录的路径(主路径或备份路径)上为指定模型或全部模型创建一个新的数据记录文件集。如果 FactoryTalk View 在记录到一个 ODBC 数据库,则当您发出该命令时 FactoryTalk View 将记录一个 End 快照,然后记录一个 Begin 快照。
语法
DataLogNewFile <
参数
>
其中
<Parameter>
指定数据记录模型。可以是下列选项之一:
  • 组件
    是将要开始一个文件的数据记录模型名称的相对或绝对引用。如果该模型名称其中包含空格,请用引号将其括起来。例如,"Recipe Log"。
  • /area::*
    为目前正在运行的所有模型创建新的数据记录文件。
备注
要开始记录,请使用
DataLogOn
命令,或选中 HMI 服务器“属性”对话框的“组件”选项卡中的“数据记录”复选框,并选择一个数据记录模型。要停止记录,请使用
DataLogOff
命令。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal