导出和导入文本字符串

用户定义的文本字符串可以导出到一个或多个以标签分隔的 Unicode 文本文件中,或导出到一个 Excel 电子数据表(.xls 文件)中。随后,可以将文件中的文本字符串导入应用程序。
  • Unicode 文本文件包含某个 HMI 服务器工程中一种语言的字符串。
  • Excel 文件包含应用程序中所有 HMI 服务器工程中全部语言的字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal