选择导入操作

字符串导入导出向导
的
导入操作
窗口用于执行以下操作:
  • 将在
    语言配置
    对话框中选择的语言的字符串从一个或多个 Unicode 文本文件导入到应用程序。
  • 将应用程序所支持的所有语言的字符串从 Excel 电子数据表中导入(这些语言已在电子数据表中定义)。
要选择导入操作:
  • 单击
    将字符串从 Unicode 文本文件导入 <RFC1766 名称>
    ,针对在“语言配置”对话框中选择的语言将字符串从 Unicode 文本文件导入应用程序。
  • 单击
    将字符串从 Excel 电子数据表导入到电子数据表中定义的所有应用程序语言
    ,针对电子数据表中定义的所有应用程序语言,将字符串从 Excel 电子数据表中导入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal