导入文本字符串

要将文本字符串从文件导入应用程序,必须以 Unicode 文本或 Microsoft
Excel
格式保存文件。从
FactoryTalk View
应用程序导出的文本字符串以其中的一种格式保存,具体取决于导出时指定的设置。
小贴士:
请勿尝试为仅支持单行字符串的属性(如
TooltipText
属性)导入多行文本字符串。如果要这样做,换行符或回车符 (
\n)
将显示为不可读字符。
如果使用
FactoryTalk Security
保证设计时应用程序的安全,要将字符串导入本地站点、网络站点或网络分布式应用程序,必须拥有要在其上执行该操作的应用程序或区域的“通用/读取”和“通用/写入”安全权限。
要从 Unicode 文本或 Excel 文件将文本字符串导入应用程序:
  1. 确保要接收导入文本的 HMI 工程当前未进行编辑或修改。
    • 如果组件正在进行远程编辑并且在导入文本后被保存,则导入的文本将被覆盖。
    • 如果组件正在进行本地编辑并且尚未保存,系统会提示您进行保存。如果单击“是”,则将保存编辑,关闭组件,然后继续导入。如果单击“否”,则不保存编辑,但将关闭组件,然后继续导入。
    • 如果正在远程编辑组件,则系统将不会提示您保存组件,而导入的将是最近保存的组件版本。
  2. 通过导出文本在应用程序中创建当前文本的备份文件。
    从而可以在导入时出现错误或在导入完成前取消导入的情况下还原应用程序的原始文本。如果在导入正在进行时取消导入,则取消前更改的任何文本字符串都不会还原为其原始值。要还原最初在应用程序中的文本字符串,请从备份文件中导入文本。
  3. 单击
    工具
    >
    语言
    。
  4. 如果想要导入 Unicode 文本文件,请在
    语言配置
    对话框中选择被导入字符串的语言,然后单击
    导入
    。
    如果想要导入 Excel 电子数据表,只需单击
    导入
    。
    • 从 Excel 中进行导入时,将导入电子数据表中的每一行和每一列,直到出现空白行和空白列。不会导入空白行和空白列后面的内容。
  5. 在
    导入操作
    对话框中,选择从 Unicode 文件还是
    Excel
    电子数据表中导入字符串。
  6. 如果要在网络分布式应用程序中为多个 HMI 服务器导入 Unicode 字符串,请在
    选择文件
    窗口中单击
    浏览 (...)
    ,选择要导入应用程序中的文件,然后单击
    完成
    。
    如果要导入 Excel 文件,在
    选择文件
    窗口中,单击
    浏览按钮 (...)
    ,选择要导入到应用程序中的文件,然后单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal