选择要从中导入字符串的文件

从 Unicode 文件导入字符串时,如果是网络分布式应用程序,在其中选择文件的“字符串导入导出向导”的窗口标题将为“选择多个文件”;如果是本地站点应用程序,则将为“选择文件”。从 Excel 文件导入字符串时,窗口标题是“选择文件”。
要选择从中导入字符串的 Unicode 文件:
  • 单击
    浏览按钮 (...)
    以导航至一个文件夹并选择一个或多个文件,然后单击
    完成
    以完成操作。导入操作会假定选择用来导入的任意文件均是当前在“语言配置”对话框“常规”选项卡中选定语言的文件。
    如果是网络分布式应用程序,可选择多个文件进行导入;如果是本地站点应用程序,可选择一个文件进行导入。
要选择从中导入字符串的 Excel 文件:
  • 单击
    浏览按钮 (...)
    导航到想要从中导入字符串的 Excel 文件,然后单击
    完成
    以完成操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal