选择用于放置所导出字符串的目标

字符串导入导出向导
的
选择目标
对话框用于将文本字符串导出至默认目标(路径和文件夹)或导航至其他路径和文件夹。
为网络分布式应用程序将文本字符串导出到 Unicode 文件时,将为每个 HMI 服务器单独创建一个文件,字符串将从该文件中导出。
将文本字符串导出到
Excel
电子数据表时,将为应用程序中的所有 HMI 服务器创建一个文件,字符串将从该文件中导出。无论是仅有一个 HMI 服务器的本地站点应用程序还是拥有多个 HMI 服务器的网络分布式应用程序,过程都是如此。
要选择用于放置所导出文本字符串的目标文件夹:
  1. 在
    选择目标
    对话框中,查看显示的默认目标(路径和文件夹)。
  2. 要选择其他目标,请单击
    浏览 (...)
    以选择其他路径和文件夹。
  3. 单击
    完成
    将字符串导出到显示的目标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal