选择导出操作

可以在“导出操作”窗口中执行以下操作:
  • 将在“语言配置”对话框中选择的语言对应的字符串导出到 Unicode 文本文件。
  • 将所有受支持语言的字符串导出到 Excel 电子数据表。
以下选项可用:
  • 将 <RFC1766 名称> 的字符串导出到一个或多个 Unicode 文本文件
    单击此按钮,针对“语言配置”对话框中选择的语言将应用的字符串导出到 Unicode 文本文件。如果应用程序是网络分布式应用程序,则会为下一步中选择的每个 HMI 服务器将字符串保存到单独的 Unicode 文件。
  • 将所有语言的字符串导出到 Excel 电子数据表
    单击此按钮可将应用程序支持的所有语言的全部字符串导出到 Excel 电子数据表。如果应用程序是网络分布式应用程序,且您选择了从多个 HMI 服务器中导出字符串,则所有语言的全部字符串和 HMI 服务器将保存在同一 Excel 电子数据表中。
    • 优化重复字符串
      选择此复选框,将多次出现在应用程序中的字符串仅写入电子数据表一次。字符串首次出现后,电子数据表中将为其再次出现插入占位符。
    • 打开导出的文件
      选择此复选框,以便在导出操作完成后立即在 Excel 中打开所导出的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal