关于语言切换步骤

为了对应用程序或客户端使用语言切换,第一步是安装应用程序要支持的语言和字体。在 Windows 操作系统上安装语言和字体。
如果在设计时保存应用程序组件,将以当前语言保存与组件相关联的文本字符串(如本地消息、标题等等)。
语言
工具用于更改应用程序的默认语言,还可以指定以默认语言显示任何未定义的字符串。如果某些字符串未以默认语言定义,则在运行时将显示为问号 (
?
)。
将字符串导出到
Excel
电子数据表时,可以指定优化操作。这意味着在应用程序中多次出现的字符串将只在电子数据表中出现一次,因此,只需转换和编辑一次。
运行时切换语言后按钮标题可能会发生变化,因此请使用附加提示识别与给定按钮相关的语言。例如,可以使用颜色编码或图形(如旗帜)来区分语言切换按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal