设置客户端以使用语言切换

为了对应用程序或客户端使用语言切换,第一步是安装应用程序要支持的语言和字体。在 Windows 操作系统上安装语言和字体。
要设置客户端以使用语言切换:
  1. 在客户端计算机的 Windows 操作系统中安装语言并设置应用程序支持的字体。
  2. 创建
    FactoryTalk View SE
    配置文件时,请指定客户端打开时使用的初始语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal