将语言添加到 FactoryTalk View SE 应用程序

使用“语言配置”对话框的“常规”选项卡中的“添加”按钮为应用程序添加语言。“常规”选项卡中的列表显示已添加到应用程序中的语言。
可添加到应用程序的语言列表仅显示您使用的操作系统所支持的语言。如果列出了相应语言,则会正确安装字体。默认安装的语言因操作系统而异。
小贴士:
  • RFC1766 标识符的格式为:
    <languagecode2>-<country/regioncode2>
    其中,<languagecode2> 是小写的两个字母长度的代码,<country/regioncode2> 是大写的两个字母长度的代码。例如,美国英语的 RFC1766 标识符是 en-US。
  • 确保应用程序支持的语言安装在开发计算机和客户端计算机中。如果未安装,用户可能无法按需切换语言。例如,如果将应用程序设置为在英语和中文之间进行切换,但客户端机器上未安装中文,则用户无法输入并显示中文字符串。
前提
  • 确保操作系统支持该语言
要将语言添加到 FactoryTalk View SE 应用程序
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,单击
    工具
    >
    语言
    。
  2. 在
    语言配置
    对话框的
    常规
    选项卡中,单击
    添加
    。
  3. 在
    添加语言
    对话框中,选择要添加到应用程序中的语言,然后单击
    确定
    。
    添加语言
    对话框显示设计时计算机支持的各种语言的名称和 RFC1766 标识符。如果所选语言未安装,则将显示警告消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal