更改默认应用程序语言

创建应用程序时,需要在
新建/打开 Site Edition 应用程序
对话框中为其选择一种语言。所选语言将是应用程序的默认语言。
小贴士:
  • 如果尚未使用默认语言定义某个字符串,则无论运行时用于打开应用程序的语言如何,字符串都将显示为一个问号。
  • 当前语言显示在“语言配置”对话框中列表的下方,是您打开应用程序时所选的语言。
  • 如果在设计时保存应用程序组件,将以当前语言保存与其关联的文本字符串(如本地消息、标题等等)。
  • 在 FactoryTalk View SE 中,打开支持多种语言的 RSView SE 4.00 应用程序时,将会有一个提示用户选择默认语言的对话框。如果 RSView SE 4.00 应用程序仅支持一种语言,则该语言为默认语言。
  • 在 FactoryTalk View SE 中,在打开版本早于 4.00 的 RSView SE 应用程序时,选择用来打开应用程序的语言会成为默认语言。
要更改应用程序的默认语言:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,单击
    工具
    >
    语言
    。
  2. 在
    语言配置
    对话框中,选择要更改为默认语言的语言。
  3. 选择
    设置为默认语言
    。新选择的默认语言旁边将显示一个选中标记。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal