设置应用程序以使用语言切换

为了对应用程序使用语言切换,第一步是安装应用程序要支持的 Windows 语言和字体。
要设置应用程序以使用语言切换:
  1. 在开发计算机上,安装 Windows 语言并设置应用程序支持的字体。
  2. 创建应用程序及其组件。创建新的应用程序时,在
    新建
    选项卡的
    语言
    字段中选择的语言将用作应用程序的默认语言。默认语言可用于显示未定义字符串。
  3. 使用
    工具
    菜单上的
    语言
    工具,可将应用程序支持的语言添加到应用程序中。应用程序可支持多达 40 种语言的语言切换。
  4. 使用
    语言
    工具可将字符串从应用程序导出到 Unicode 文本文件或 Excel 电子数据表。
  5. 将字符串转换为应用程序运行时将会使用的每种语言。
  6. 使用
    语言
    工具可将已翻译字符串导入每种语言的应用程序。
  7. 为操作员提供运行时在应用程序语言之间进行切换的途径。
    例如,可以在图形画面中创建一个按钮对象,其操作是运行
    语言
    命令。必须为每种应用程序支持语言切换的语言设置按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal