设置 Windows 语言切换

Windows 操作系统中有三个区域可能需要设置,以便应用程序可以有效地使用语言切换:
  • 语言安装
  • 区域设置格式
  • 字体支持
默认情况下,FactoryTalk View SE 支持的操作系统均支持全部所需字体。要启用语言切换功能,不需要安装任何语言界面包 (Language Interface Packs, LIP)。
如果使用以上任一操作系统,则可以忽略以下有关安装语言和添加字体支持的各项说明。
语言安装
建议在开发计算机和运行时计算机上安装应用程序将使用的所有语言。安装语言可启用 Windows 字体支持功能,这些功能允许应用程序使用单一应用程序字体显示不同语言的字符。
区域设置格式
Windows 区域设置格式决定了应用程序在设计时和运行时如何显示时间、日期和浮点值。
切换应用程序语言时,即使尚未安装该语言,也会使用新语言的默认本地化设置。
强烈建议不要编辑默认本地化设置,原因如下:
  • 只能修改当前用户区域设置的格式。所有其他区域设置的格式设置为其默认值。这意味着,如果选择英语(美式)作为当前用户区域设置,修改其格式,然后选择另一区域设置,则修改将丢失。
  • 只能修改当前用户的设置。如果有一个以上的用户登录,他们都必须进行相同的修改。
  • 只能修改已安装语言的区域设置。
字体支持
Windows 字体支持功能允许应用程序显示当前语言不支持的字符。例如,如果将应用程序字符串导出并转换为中文之后再重新导入,则转换之后的字符串将以中文字体正确显示,而无论应用程序目前使用何种语言。
如果未开启字体支持功能,则语言无法显示的所有字符均将显示为未定义的“? ”字符。
在 Windows XP 中,安装语言或语言组时会自动开启字体支持。例如,安装东亚语言组后,将开启对这些语言(包括中文)的字体支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal