“全局对象默认值”对话框

下表显示了对话框中的选项。
选项
描述
LinkAnimation 默认值
LinkAnimation 属性决定引用对象是否使用分配给基本对象的动画,如果使用动画,则是否使用分配给基本对象的表达式。此属性的初始默认值是“带表达式的链接”。
  • 不要链接
    当默认值为
    不要链接
    时,可以编辑引用对象的所有动画设置。对基本对象动画的任何更改均不会反映在引用对象中。同样,对引用对象动画的任何更改也不会反映在基本对象中。
    引用对象表达式使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 3000 个标签限值内。
  • 带表达式的链接
    当默认值为
    带表达式的链接
    时,引用对象的动画将无法编辑,并且“动画”菜单上的选项将不可用。对基本对象动画的任何更改均会反映在引用对象中。
    基本对象表达式使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 3000 个标签限值内。
  • 不带表达式的链接
    当默认值为
    不带表达式的链接
    时,可以编辑引用对象动画使用的表达式。对引用对象表达式的任何更改均不会反映在基本对象中。
    动画的所有其他设置都不可编辑,而基本对象中对这些设置的任何更改都将反映到引用对象上。
    引用对象表达式使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 3000 个标签限值内。
LinkConnections 默认值
LinkConnections 属性决定了引用对象是否使用分配给基本对象的连接。此属性的初始默认值为 True。
  • True
    当默认值设置为 True 时,引用对象的连接将为只读,并且将使用基本对象的连接分配。
    基本对象连接使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 3000 个标签限值内。
  • False
    当默认值设置为 False 时,可以编辑引用对象的连接。对引用对象连接的任何更改都不会反映在基本对象中。对基本对象连接的任何更改都不会反映在引用对象中。
    引用对象连接使用的标签数量将计入引用对象所在画面的 3000 个标签限值内。
LinkSize 默认值
LinkSize 属性决定了分配到引用对象是否使用分配给基本对象的高度和宽度属性的值。此属性的初始默认值为 True。
  • True
    当默认值设置为 True 时,引用对象的 Height 和 Width 属性将为只读,并且将使用基本对象的这些属性值。如果使用对象手柄调整其大小,对象将还原为原始大小。
  • False
    如果默认值设置为 False,则可以编辑引用对象的“高度”和“宽度”属性。在引用对象中对其进行的任何更改都不会反映在基本对象中。对基本对象的这些属性所做的任何更改均不会反映在引用对象中。
LinkTootTipText 默认值
LinkToolTipText 属性指定引用对象是否使用分配给基本对象的工具提示文本。
  • True
    如果属性为 True,则引用对象将使用基本对象的工具提示文本。引用对象上的工具提示属性为只读,无法进行编辑。这是默认设置。
  • False
    如果属性设置为 False,则可编辑引用对象中的工具提示属性。对引用对象的工具提示文本所做的任何更改均不会反映在基本对象中。对基本对象的属性所做的任何更改均不会反映在引用对象中。
使用这些选项时,请注意:
  • 按钮、标签标记和趋势对象不支持连接。任何分配给基本全局对象的标签都始终将由相应的引用对象使用(前提是这两者之间的链接未断开)。标签不能单独分配到引用对象。
  • 如果“按钮”引用对象的 LinkAnimation 属性设置为
    带表达式的链接
    或
    不带表达式的链接
    ,其“按下”、“释放”和“重复”操作都将由基本对象定义。如果此属性设置为
    不要链接
    ,则其“按下”、“释放”和“重复”操作都将在“触按动画”选项卡的引用对象上定义。
  • 如果 LinkAnimation 属性从
    不要链接
    更改为
    带表达式的链接
    ,则分配到引用对象的任何设置都将丢失。将使用基本对象的分配。还原这些设置的唯一方法是使用“撤销”选项。
  • 如果 LinkAnimation 属性从
    不要链接
    更改为
    不带表达式的链接
    ,则将保留分配到引用对象的表达式,但分配到引用对象的所有其他设置都将丢失。
  • 如果 LinkAnimation 属性从
    带表达式的链接
    更改为
    不带表达式的链接
    ,则分配到基本对象动画的表达式将首先由引用对象使用。这些初始表达式可在引用对象上进行编辑。
  • 如果 LinkAnimation 属性从
    不带表达式的链接
    更改为
    带表达式的链接
    ,则分配到引用对象的表达式将丢失,并将使用基本对象的上述表达式。还原这些设置的唯一方法是使用“撤销”选项。
  • 如果 LinkSize 属性从 False 更改为 True,则分配到引用对象的值将丢失。还原这些设置的唯一方法是使用“撤销”选项。
  • 如果包含引用对象的画面打开,则引用对象将会在发生任意以下事件时从基本对象更新:
    • LinkSize 属性从 False 变为 True
    • LinkConnections 属性从 False 变为 True
    • LinkAnimation 属性被更改为
      带有表达式的链接
      或
      不带表达式的链接
  • 对象属性的默认值可以在“属性面板”中覆盖。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal