LinkBaseObject 或 (GroupLinkBaseObject)

所有的引用对象(组合引用对象中的部分对象除外)都具有 LinkBaseObject 属性。LinkBaseObject 属性可显示引用对象所链接的基本对象的位置和名称。此属性为只读,用户无法对其进行编辑。
使用该属性时,请注意:
  • 如果删除了基本对象,并使用同一个名称和不同的对象类型创建了另一基本对象,则基本和引用全局对象之间的链接将断开。
  • 若要还原引用对象,则必须在同一全局对象画面上重新创建名称相同的全局对象。
  • 当引用对象的 LinkBaseObject 属性指向不再存在或无效的基本对象时,引用对象会替换为白底红 X 的图标。
  • 对于组合引用对象,属性面板中的属性称为 GroupLinkBaseObject。
其语法为:
DisplayName.BaseObjectName
例如,如果名为 Main 的全局对象画面上的名为 Button1 的瞬时型按钮对象是引用对象的基本对象,则此对象将显示为引用对象的 LinkBaseObject 属性的值:
Main.Button1
小贴士:
如果画面名称与应用程序或 HMI 服务器的“全局画面”文件夹中的画面名称不匹配,或者对象名称与画面上的名称不匹配,则基本和引用全局对象之间的链接将被破坏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal