设置全局对象默认值

将全局对象复制或拖放到标准图形画面时,产生的引用对象会有几个称为链接属性的新属性。
在创建引用对象时,
链接
属性被赋予默认值。可以设置全局对象默认值,以更改分配给新引用对象的默认值。
如有必要,还可以更改引用对象的链接属性的值。
要更改链接属性的默认值:
  1. 在
    图形
    编辑器中,单击
    编辑
    >
    全局对象默认值
    。
  2. 在
    全局对象默认值
    对话框,指定新的默认值。
  3. 按下
    应用
    或
    确定
    。新默认值将在所有新引用对象创建时应用到新对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal