LinkConnections 或 (GroupLinkConnections)

LinkConnections 属性指定引用对象是否将使用分配给基本对象的连接。
当该属性为 True 时,对象的连接将为只读,且不可编辑。这是默认设置。
如果属性为 False,则可以为引用对象分配其他连接。这些连接不会影响基本对象,且对基本对象连接所做的任何更改也不会应用于引用对象。
只有支持连接的引用对象才具有 LinkConnections 属性。
小贴士:
在 FactoryTalk View Site Edition 中,标签标记、趋势或者执行操作而非命令的 Button 等引用对象始终会使用分配给其基本对象的连接。无法单独为这些引用对象设置连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal