LinkSize 或 (GroupLinkSize)

LinkSize 属性可指定引用对象是否将使用基本对象的高度和宽度属性。所有的引用对象(组合引用对象中的部分对象除外)都具有 LinkSize 属性。
如果将此属性设置为 True,则引用对象的 Height 和 Width 属性将为只读,并且将使用分配到基本对象的值。这是属性的初始默认值。
如果将此属性设置为 False,则可以编辑引用对象的 Height 和 Width 属性。
此属性适用于组合引用对象和非组合引用对象。如果基本对象已组合,则适用 GroupHeight 和 GroupWidth 属性。
小贴士:
如果 LinkSize 属性从 False 更改为 True,则分配到引用对象的值将丢失。还原这些设置的唯一方法是使用“撤销”选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal