ScreenPrint

将屏幕内容打印到 PDF 文件。
语法
ScreenPrint [/F <File="
pdf
">] [/M]
其中
[/F <File="
pdf
">]
将屏幕内容打印到指定的 PDF 文件,其中
pdf
是 PDF 文件的完整路径。该参数为可选。还可以在运行时指定文件名和位置。
[/M]
指定要打印的监视器。该参数为可选。如果忽略,命令将打印发出命令的监视器上的内容。
小贴士:
该参数专用于运行时。仅当在客户端中使用多个物理监视器时才会生效。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal