Display

运行指定的图形画面文件。此处指定的参数将覆盖“图形画面”编辑器的“画面设置”对话框中的设置。
语法
Display <
display
> [/B] [/E] [/U] [/O] [/Z] [/ZA] [/P
file
] [/T
<tag>, <tag>,
...
][/H
nnn
] [/W
nnn
] [/Min] [/Max] [/M] [
position
]
其中
<display>
是对图形画面的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用引号将其括起来。
[/B]
在背景中显示图形。
[/E]
禁用 Enter 键,使其不会将数值输入字段中的值下载到可编程控制器或服务器(除非在屏幕或输入对象中选择了
屏幕键盘
选项)。
[/U]
在画面首次打开时将标签值上传到所有输入字段。
[/O]
抑制对象键菜单的显示。
[/Z]
将指定的图形加载到缓存中,以便使画面在首次使用时快速出现。要从缓存中移除所有画面,请使用
FlushCache
命令。
[/ZA]
将指定的图形画面加载到缓存中,并持续更新图形画面,甚至在画面不可见时也是如此。
[/P
file
]
是对参数文件的相对或绝对引用,此参数文件包含将被替换到显示中的标签名称。
  • 如果文件名包含空格,则必须用双引号括起来。
  • 如果画面不包含占位符,请勿使用该参数。
[/T
<tag>,
]
是将被替换到画面中的标签(用逗号隔开)的列表。
  • 如果标签是用户定义数据类型 (UDT) 的成员,且 UDT 是数组元素,则标签由占位符 {} 隔开。例如,
    Display display2 /T{[PLC1]Parameters[0,0].Par1},{[PLC1]Parameters[0,0].Par2},{[PLC1]Parameters[0,0].Par3}
  • 如果画面不包含占位符,请勿使用该参数。
[/H
nnn
]
指定图形画面的高度,单位为像素。
[/W
nnn
]
指定图形画面的宽度,单位为像素。
[/Min]
以最小化方式运行该画面(作为一个图标)
[/Max]
以最大化方式运行该画面(全屏尺寸)
[/M]
指定打开画面的监视器。
FactoryTalk View SE
支持每个 HMI 客户端最多支持六个监视器。
[
位置
]
指定弹出窗口的位置。选项如下:
  • /Q1
    右上角
  • /Q2
    左上角
  • /Q3
    左下角
  • /Q4
    右下角
  • /CT
    上半部居中
  • /CB
    下半部居中
  • /CL
    左边居中
  • /CR
    右边居中
  • /CC
    屏幕居中
  • /Xnnn
    距离左边界 nnn 像素
  • /Ynnn
    距离顶部 nnn 像素
  • /DT
    将画面停靠在 FactoryTalk View SE Client 窗口的顶部
  • /DB
    将画面停靠在 FactoryTalk View SE Client 窗口的底部
  • /DL
    将画面停靠在 FactoryTalk View SE Client 窗口的左边
  • /DR
    将画面停靠在 FactoryTalk View SE Client 窗口的右边
  • /RP
    靠近执行 Display 命令的交互式对象
此位置相对于调用对象。
FactoryTalk View
会相应地显示弹出窗口,具体取决于当前客户端是否配置为使用多监视器。
  • 如果客户端配置为仅使用一个监视器,则弹出窗口将显示在主监视器的相对位置。
  • 如果客户端配置为使用多监视器,
    • 使用
      /M
      参数时,弹出窗口显示在指定的监视器上。
    • 不使用
      /M
      参数时,弹出窗口显示在执行
      Display
      命令的当前监视器上。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
使用此命令时:
  • 要指定 Display 命令的位置参数,在命令向导中选中
    窗口位置
    复选框,以打开位置参数列表并从中进行选择。
  • /H 可与停靠参数 DT 或 DB 一起使用来定义停靠在窗口顶部或底部的画面的高度,/W 可与 DL 或 DR 一起使用来定义停靠在窗口侧边的画面的宽度。
  • 如果与停靠参数(DT、DB、DL、DR)一起使用,则 X、Y、B、Min 和 Max 参数将忽略。
  • 如果在“画面设置”对话框中指定的图形位置使图形的部分处于 FactoryTalk View SE Client 窗口之外,则该客户端会重新放置该图形,使该图形全部处于窗口之内(因此消除了滚动条)。要进行覆盖,请使用 Display 命令的 /X 和 /Y 参数定位图形。
  • 使用 /ZA 参数将每个客户端的总缓冲显示数限制为 40,或将其配置为使用“显示后载入缓存”选项。
  • 如果将
    始终更新
    选项与“显示后载入缓存”选项 (/ZA) 搭配使用,则在将显示载入缓存中时将运行启动命令。只有在清空缓存后(使用 FlushCache 命令),或当您关闭 FactoryTalk View SE Client 时,才会运行关闭命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal