高级设置 - 其他选项

下表显示了页面中的选项。
选项
描述
保持客户端标签连接
选中此复选框可允许客户端保持多达 100 个画面的标签连接。对于操作员来说,如果保持了画面的标签连接,则该画面的加载速度会加快。达到 100 个画面,并打开新画面后,会丢弃组中最旧的画面。
仅当此设置用于包含 20 个以上 View SE Client 的大型系统时,才具有优势。该设置可用于限制客户端和数据服务器之间的标签连接数。通过限制客户端和数据服务器之间的标签连接数,可在数据服务器上调整内存使用。
导航跟踪
导航跟踪及其设置仅适用于导航按钮及其关联的导航命令。
如果应用程序使用画面导航功能,则选中此选项。如果未选中此选项,则应用程序中配置的导航按钮将不起作用。
  • 可以使用
    Desktop Lock
    工具阻止用户重新启动系统或从 SE Client 窗口切换到其他应用程序。
  • 在运行时,服务器计算机上的 FactoryTalk Diagnostics 将记录由
    FactoryTalk View SE
    Client 发出并在服务器上处理的所有命令。
导航跟踪的最大画面数
输入介于 2 到 50 之间的数字以设置导航跟踪的最大画面数。
历史记录列表中的字体大小
单击向下箭头为历史记录列表中显示的条目选择适当的字体大小。
始终使用屏幕键盘执行操作员输入
选中此复选框允许用户在登录对话框中点按或单击用户名或密码字段或者字符串或数字输入字段时显示屏幕键盘。
如果选中此复选框,则无论是否将画面设置为显示键盘,都会对客户端显示的任何图形画面上的所有数字输入对象、字符串输入对象、配方对象或报警和事件对象显示屏幕键盘。
注意:
如果设备配有触摸屏且其操作系统为 Windows 10 v1511 并处于平板模式,则无法在 RecipePro+ 编辑器中启动触摸键盘。
隐藏“更新字段”按钮
选中此复选框可在运行时隐藏
更新字段
按钮。
允许从备选位置获取工程文件
选中此复选框可允许
FactoryTalk View SE
Client 从 HMI 服务器以外的其他位置获取 HMI 工程文件。
如果要在应用程序中的 HMI 服务器或客户端通过低速网络连接时优化对 HMI 工程文件的访问,请选中此选项。仅当对
FactoryTalk View SE
网络分布式应用程序进行客户端配置时,才可使用备用位置。必须手动设置备选位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal