启动组件设置

下表显示了页面中的选项。
选项
描述
应用程序类型
选择客户端将要连接的应用程序类型,包括:
  • 网络分布式
  • 网络站点
  • 本地站点
注意:
本地站点应用程序的所有组件均与应用程序的 HMI 服务器位于同一台计算机上。
连接到应用程序
选择客户端将要连接的应用程序。
初始语言
选择客户端运行时将使用的初始语言。
  • 列表中用作初始运行时语言的这些语言,是已添加到要与此客户端连接的应用程序中的语言。并非必须安装在客户端计算机上的语言。计算机上安装的语言在 Windows
    控制面板
    的
    区域和语言
    格式中列出。
  • 如果选择尚未分配默认语言的应用程序,例如使用 RSView 4.0 创建的应用程序,则选择用于打开应用程序的语言将成为默认语言。
  • 您可以更改 Windows“区域和语言”中的格式,以使
    FactoryTalk View
    的画面与您所在国家或地区使用的标准或语言相匹配。
HMI 服务器名称
选择客户端将与之相连的 HMI 服务器。
初始画面
为客户端键入或选择初始画面。
如果要在加载客户端时打开多个画面,请使用包含要加载的画面的启动宏。
注意:
如果启用了
多监视器
选项,该字段将不可用。要配置该字段,请转至
高级设置
页面下的
客户端窗口属性
页面。
画面参数
键入画面打开时将使用的
Display
命令参数。
例如,可以使用其中一个停靠位置参数(
DT
、
DB
、
DL
或
DR
)将画面置于 FactoryTalk View SE Client 窗口的顶部、底部、左侧或右侧边缘。还可以指定
P
后跟参数文件名称,或
T
后跟参数标签列表,来为包含标签占位符的画面提供标签。
注意:
如果启用了
多监视器
选项,该字段将不可用。要配置该字段,请转至
高级设置
页面下的
客户端窗口属性
页面。
初始客户端快捷键
如果在此字段中指定客户端快捷键文件,则在打开
FactoryTalk View SE
Client 时将加载此文件。可以键入客户端快捷键文件的名称,或单击向下箭头以显示现有客户端快捷键文件列表并从中选择一个文件。
启动宏
如果想要使用启动宏,请指定在打开
FactoryTalk View SE
Client 时将要运行的
FactoryTalk View
命令或宏。为此,可以在此键入宏名称,或单击向下箭头以显示现有宏列表并从中选择一个宏。
关闭宏
如果想要使用关闭宏,请指定在关闭
FactoryTalk View SE
Client 时将要运行的
FactoryTalk View
命令或宏。为此,可以在此键入宏名称,或单击向下箭头以显示现有宏列表并从中选择一个宏。关闭命令或宏在客户端关闭以后运行,因此从客户端发出后,必须在服务器上而不是客户端上处理。
高级
单击此按钮可转至
高级设置
页面并配置客户端的高级设置,例如客户端窗口属性、安全和调试以及其他选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal