在 SE Client 上执行的命令

客户端命令仅在从
FactoryTalk View SE
Client 发出时才能运行,并且始终在客户端上运行。当从
FactoryTalk View Studio
、Administration Console 或
FactoryTalk View SE
(HMI) 服务器发出这些命令时,这些命令会被忽略。
要以新用户身份从
FactoryTalk View SE
Client 登录到
FactoryTalk View SE
应用程序,请使用 Login 命令。在“登录”对话框中提供有效的用户名和密码之后,先前登录的用户将注销并将运行这些用户的注销宏(如果存在)以及新用户的登录宏(如果存在)。Logout 命令的执行方式与此相同,即注销先前登录的用户。该命令不会关闭客户端。
要关闭
FactoryTalk View SE
Client 并断开与服务器的连接,请使用 DisplayClientClose 命令。
以下列表所示为客户端命令:
  • Abort
  • Define
  • Display
  • DisplayClientClose
  • DisplayClientOpen
  • DisplayNavigationHistory
  • DisplayNextScreen
  • DisplayPreviousScreen
  • Download
  • DownloadAll
  • FlushCache
  • Help
  • Identify
  • Invoke
  • Key
  • Language
  • Login
  • Logout
  • NextPosition
  • NextWindow
  • OpenRSLogix5000
  • Password
  • Pin
  • Position
  • PrevPosition
  • PrevWindow
  • PrintDisplay
  • PullForward
  • PushBack
  • RecipeProEdit
  • RecipeProList
  • RecipeRestore
  • RecipeSave
  • ScreenPrint
  • SendKeys
  • SetFocus
  • Undefine
  • Unpin
  • Upload
  • UploadAll
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal