在本地执行的命令

以下命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 Administration Console 上本地运行。
  • = (Equals)
  • AppAbort
  • AppActivate
  • AppStart
  • Beep
  • DDEExecute
  • If
  • Pause
  • PlayWave
  • Ramp
  • Remark
  • Set
  • Toggle
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal