Logout

将当前用户从
FactoryTalk View SE
注销。
当执行 Logout 命令时,会出现以下情况:
  1. 所有画面都将关闭(包括缓存的画面)。
  2. 当前用户的注销宏已执行,用户将注销。
  3. 如果 FactoryTalk View SE Client 正在使用激活密钥,该密钥将释放并可供其他客户端使用。
  4. 显示登录对话框。用户无法取消或关闭该对话框,该对话框将持续显示,直到有效用户登录为止。但是,如果这不是您想要的,您可以在注销宏中配置 Login 命令。
    小贴士:
    可以将 FactoryTalk View SE Client 设置为在一段时间不活动后自动注销当前用户。有关详细信息,请单击 FactoryTalk View SE Client 向导中的
    帮助
    。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal