Login

将用户登录到
FactoryTalk View SE
Client。
如果未指定参数,则会显示登录对话框。如果指定了一个参数,则在显示登录对话框时会将用户名字段设置为参数值。直到新用户成功登录,当前用户才会注销。
语法
Login [
username
] [
password
]
其中
[
username
]
可以是 FactoryTalk 用户或 Windows 域名和登录名 (domainName\username)。如果用户未提供域名,则 login 命令会在
FactoryTalk View SE
用户帐户列表中查找与用户名相匹配的第一个用户。
[
password
]
是用户的密码。
备注
  • 如果在其他用户注销后使用
    Login
    ,将会加载初始画面。
    如果在
    Logout
    宏中配置了
    Login
    命令,则在前一个用户注销时,所有命令都将以先前用户的权限执行。
    Login
    命令是最后一个要执行的命令,无论它位于
    Logout
    宏中的哪个位置。新用户的登录不会触发客户端的启动宏,也不会加载初始画面。您
    可以配置
    Login
    命令和
    Display
    命令,以便在前一个用户注销后,让新用户登录并打开特定画面
    。
  • 如果在使用
    Login
    登录新用户前未先执行
    Logout
    ,则会注销之前的用户,但不会关闭当前画面。如果在登录宏中使用
    Display
    命令,则可打开另一个画面。
  • 具有变量
    username
    和
    password
    的命令仅支持 FactoryTalk 或 Windows 关联用户。
  • 该命令只能在发出该命令的
    FactoryTalk View SE
    Client 上运行。当该命令从
    FactoryTalk View Studio
    或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal