在 HMI 服务器上执行的命令

下列命令可以由
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
、Administration Console 或
FactoryTalk View SE
(HMI) 服务器发出。这些命令始终在
FactoryTalk View SE
服务器上运行。
  • DatalogChangeRate
  • DatalogMergeToPrimary
  • DatalogNewFile
  • DatalogOff
  • DatalogOn
  • DatalogRenameFile
  • DatalogSnapShot
  • DatalogSwitchBack
  • DerivedOff
  • DerivedOn
  • EventOff
  • EventOn
  • RecipeProDownload
  • RecipeProUpload
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal